This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:毫米波雷达器件(AWR1642 (红色)和 DCA1000 (绿色))

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1505598/iwr1843boost-mmwave-radar-device-awr1642-red-and-dca1000-green

器件型号:IWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOPIWR6843ISK

工具/软件:

我认为雷达是收集信息以在家中进行姿态估计的一种手段。

我不熟悉硬件。

我应该从哪些电路板和软件开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    IWR 雷达本身输出处理后的数据、例如1D FFT 距离曲线、点云、跟踪器/仪表组算法等 DCA1000是一个插件、可实现以 I/Q 实部虚数数据的形式直接从缓冲区捕获未处理、未滤波、转储的 ADC 数据。 根据我的经验、我们能够单独使用点云和跟踪器来训练模型以进行基本的姿态估计(例如站立、躺卧和选址)、从而简化了过程。 我建议使用 IWR6843AOP 或 IWR6843ISK EVM、以最大限度地兼容我们的3D 人员跟踪示例演示、该演示输出姿态估计所需的特性。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、

    您能向我介绍一下3D 人员跟踪示例吗?您能为我提供所需硬件的完整列表吗?  正如我所说的、我对此完全陌生。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    您可以在 TI 开发人员专区的雷达工具箱中找到我们的所有示例演示。 按照通过网络浏览器安装雷达工具箱的说明进行操作。 对于3D 人员跟踪演示、 此处是其用户指南。  这是对随 MMWAVE-SDK-03_06安装的代码的补充

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于我对此完全陌生、您能提供完整的购物清单吗? 我注意到一些电路板插入了其他电路板。


    此致、
    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我会推荐的:

    6843AOPEVM

    MMWAVEICBOOST (可选、这是使用示例源代码调试工具、例如断点和内存浏览)

    5V 3A 电源

    Radar Toolbox (通过网络浏览器安装)

    3D 人员跟踪示例演示

    Im 猜测您将使用机器学习。 对于姿态、请使用跟踪器的输出、其中包括轨迹的位置、速度和加速度作为特征、以及轨迹仪本身内一些点的相关信息、例如位置、速度、SNR。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是一个巨大的帮助。

    如您所说、我将使用 ML、但为了进行姿态估计、我希望获得有关单个身体部位及其关系(角度)的信息。 硬件是否会传递完整的点云? 或者只是多普勒信息?


    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    3D 人员跟踪示例演示用户指南 介绍了这一点。 请查看指南的"UART 输出数据格式:"部分。

    此致、

    Pedrorm