This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:FPGA 引导不一致–FPGA_DONE_LED 未照明、无以太网、捕获到零文件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1506898/dca1000evm-inconsistent-fpga-boot-fpga_done_led-not-lighting-no-ethernet-zero-files-captured

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK

工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在使用的器件 IWR6843ISK + DCA1000EVM 并且遇到了似乎与相关的持续性问题 DCA1000EVM 上的 FPGA 引导序列

设置:

  • 传感器: IWR6843ISK (修订版 D)

  • 采集板: DCA1000EVM

  • 电源: 5V、3A 桶形插孔(经过验证)

  • 以太网: Cat6电缆+静态 IP (PC 为192.168.33.30、DCA 为192.168.33.180)

  • 软件: mmWave Studio v2.1.0.0

  • PC: Windows 10、使用和不使用 USB 转 RJ45适配器进行测试

这种情况发生了2-3次:

- FPGA_DONE_LED 亮起

  • 以太网端口 LED 发光。

  • ping 192.168.33.180 仅接收1个数据包

  • 设备在"网络适配器"下的"设备管理器"中被识别。

但现在、重新启动后、 按下 SW7后 FPGA_DONE_LED 不会点亮。

我所做的事:

  • 已验证并尝试多次 DIP 开关配置

    • SW1: 全部关闭

    • SW2: 已同时尝试6=ON, 8=ON6=OFF, 8=ON以进行 EEPROM 回退

  • 按下 SW7 经过延迟清洁下电上电后

  • 重复测试 两个不同的 DCA1000EVM 电路板 两者的行为相同

  • 尝试了两个电源(两个5V 3A)

您能帮我解决这里的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    首先、请确保您熟悉 DCA1000常见问题解答 E2E 帖子。 也就是说、您在尝试捕获时遇到了什么类型的软件错误? 您是否使用 mmWaveStudio? DCA1000 ADC 捕获 CLI 工具?

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我使用 mmWave Studio。 我还附加了 DCA1000板的图像。 在电路板中:

    EEPROM_rd_FAIL 为红色
    hdr_err 为红色
    LVDS_PATH_err 为红色
    FPGA_err 为红色
    DDR_FULL 为红色
    SD_full 为红色

    其他指示灯呈绿色、没有指示灯熄灭

    在访问 https://www.ti.com/video/5827389052001?cu=1128486之后 。 我在 mmWave Studio 中得到了这个错误。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我已连接雷达传感器的设置吗? 您是否曾尝试过重新刷写 FPGA 以防损坏? 有关如何执行此 操作的说明、请参阅 DCA1000 PDF 用户指南。  

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新调整了 FPGA、现在我的 FPGA_ERR 和 LVDS_PATH_ERR LED 为红色。 我尝试捕捉数据、认为一旦开始收集数据、这些错误就会出现、但 mmWave Studio 的输出就是这样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点。 我的以太网连接工作正常、因为我从192.168.33.30收到了回复


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您向传感器发送哪种配置? 您是否确定将其用作 mmWaveStudio 中的输入参数是有效的线性调频脉冲配置? 例如"SensorConfig"选项卡中的线性调频脉冲、帧和配置文件参数。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrorm:

    切换到不同的 DCA 板后、我现在看到了这个、根据我从 TI 在线资源获得的知识、DCA 板配置很好、应该没有问题。 我还检查了  使用毫米波演示可视化工具的独立 IWR6843ISK、它在这种可视化工 具中完全可以捕获数据。  

    现在问题与我的 RS232连接有关。 这是 mmWave Studio 的日志。

    这是设备管理器、其中显示了所有端口

    我已经检查了其他应用是否使用了 COM7、下面是对应的屏幕截图

    我的问题:

    1.我在这里做什么?

    2.当前我正在使用.bin 文件 xwr68xx_mmw_demo.bin、该文件位于 C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw. 我需要更改它还是这样?

    我非常感谢您的帮助!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我在 mmWave Studio 中看到的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Calling_Connect 目标返回3完全是计算机与毫米波传感器通信之间的问题。 您在 EVM 上的开关似乎是错误的。 请严格遵循 DCA1000用户指南、并参阅常见问题解答以了解诸如前面提到的错误。/

    用户指南的链接

    常见问题解答

    此致、

    Pedrorm