This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:在没有移动目标的场景中进行测试时、会出现具有视在速度分量的点云数据

Guru**** 2591150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1506579/awr1642-point-cloud-data-with-apparent-velocity-components-appears-during-a-test-in-a-scene-where-there-are-no-moving-targets

器件型号:AWR1642

工具/软件:

您好:

  我在一个铁制容器内部进行测试、我注意到一些 PCBA 板正在生成具有明显运动的点云数据、例如速度分量。 我可以向您保证、室内没有移动目标、因为我正在从外部监控点云数据。 我还收集了 RD (距离-多普勒)数据。 请参阅随附的数字。 这种现象的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Miles、

    您能告诉我具体的用例吗?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Miles、

    从照片上看、我不是很明白。 这适用于汽车和工业应用吗? 希望了解最终用例、以便分配给合适的团队成员。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这适用于汽车应用。 最近、我们发现在某些静止场景中、雷达会生成具有视在速度分量的点云数据、因此我们现在提出了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Miles、

    我可以看到突出显示区域中的信号等于本底噪声。 第0个多普勒频段处的检测与突出显示的区域之间有何差异? 突出显示区域中的信号强度与本底噪声之间有何差异?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobba:

    感谢您的答复。

    突出显示的区域显示了一个接近本底噪声的峰值、但可以在多普勒频谱上清楚地观察到峰值。

    但实际上、这个货柜内并没有移动的目标、所以理论上、不应出现速度峰值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Miles、

    第0个多普勒频段的检测与突出显示区域之间有什么区别? 突出显示区域中的信号强度与本底噪声之间有何差异?

    您能否提供上述问题的答案?

    此致、

    Samhitha