This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4041DTSEVM:如何使用 Python 3获取数据–缺少 mInstrument 文件

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507770/opt4041dtsevm-how-to-acquire-data-using-python-3-missing-minstrument-files

器件型号:OPT4041DTSEVM

工具/软件:

您好:

我尝试使用 OPT4041DTSQ1EVM 环境光传感器器件获取数据。 我想重复使用 Latte GUI 提供的 Python 代码、稍作调整、便可将其集成到我自己的工作代码库中。

我目前使用的是 Python 3,我已经做了必要的更改,以考虑到为 Python 2编写的原始代码。 但是、我遇到了一个问题:mMSP5529Programr.py 脚本引用了 mInstrument 和 mInstrumentationController 文件、这些文件未包含在提供的 Latte 代码包中。

我的问题是:

是否有办法获取 mInstrument 和 mInstrumentController 文件以便我可以直接使用它们?

或者、使用 PySerial 实现我自己的简单串行控制器类来复制所需的功能是否会更好?

我们非常希望就如何开展工作提供任何建议或指导。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    让我检查这些文件、我会很快向您发送更新。 对延迟深表歉意。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    只需签入查看您是否能够找到这些文件。 感谢您的帮助!

    此致、

    Ross Elliott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    我们不共享这些文件、因为它们包含有关 EVM 和 GUI 的内部信息。 可以使用以下命令串行写入和读取器件:

    REGWx

    X \r <-将数据写入器件寄存器

    REGRx \r <-从器件寄存器读取

    cap\r <-开始捕获数据。 端口将开始接收捕获的数据

    Cape\r <-捕获数据结束。

    谢谢、
    Daniel