工具/软件:
您好:
我尝试使用 OPT4041DTSQ1EVM 环境光传感器器件获取数据。 我想重复使用 Latte GUI 提供的 Python 代码、稍作调整、便可将其集成到我自己的工作代码库中。
我目前使用的是 Python 3,我已经做了必要的更改,以考虑到为 Python 2编写的原始代码。 但是、我遇到了一个问题:mMSP5529Programr.py 脚本引用了 mInstrument 和 mInstrumentationController 文件、这些文件未包含在提供的 Latte 代码包中。
我的问题是:
是否有办法获取 mInstrument 和 mInstrumentController 文件以便我可以直接使用它们?
或者、使用 PySerial 实现我自己的简单串行控制器类来复制所需的功能是否会更好?
我们非常希望就如何开展工作提供任何建议或指导。 谢谢!