工具/软件:
尊敬的德州仪器(TI)
以下是与以下 URL 相关的后续问题:
我目前正在使用实现4K FFT High_Accurity_xwrl14xx 工程、请参考以下文档:
我对有疑问 numOfAdcSamples 参数。
以便使用实现4K FFT High_Accurity_xwrl14xx 工程、应该是 numOfAdcSamples 值要设置为 1024 或 4096 ?
请您提供技术支持并澄清这一问题。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的德州仪器(TI)
以下是与以下 URL 相关的后续问题:
我目前正在使用实现4K FFT High_Accurity_xwrl14xx 工程、请参考以下文档:
我对有疑问 numOfAdcSamples 参数。
以便使用实现4K FFT High_Accurity_xwrl14xx 工程、应该是 numOfAdcSamples 值要设置为 1024 或 4096 ?
请您提供技术支持并澄清这一问题。
谢谢你。
尊敬的[Sharan S S]:
大家好、我想问几个有关 IWRL1432BOOST 电路板的技术问题:
是否可以通过对1024或2048个样本应用补零来执行4K 点 FFT?
IWRL1432BOOST 电路板使用硬件加速器(HWA)执行4K 点 FFT 是否存在任何架构限制?
您能否推荐任何在76–81GHz 频段中运行并支持4K 点 FFT 处理的 TI 评估板(EVB)?
请你就这些问题提供指导。
此致、
金在勋
您好:
在文档"swru526b.pdf"的第2.4节"FFT 拼接用例示例"(特别是表19和表20)中、描述了一个基于直接使用 API 用于 HWA 来实现 FFT 拼接的示例。
但是、IWRL1432BOOST 板的"High_accurity_xwrl14xx"工程是使用 RangeProc DPU 和外部数据结构设计的、其中 HWA 配置被抽象。 由于这种抽象、很难在此工程结构内的 API 级别直接控制 HWA。
由于这种差异、我想寻求有关如何有效地将"swru526b.pdf"中所述的 FFT 拼接示例应用于"high_accurity_xwrl14xx"工程的指导。
如果 TI 支持团队提供任何建议或建议、我将不胜感激。