This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432BOOST:4K FFT 实现- numOfAdcSamples 配置查询

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL1432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507514/iwrl1432boost-4k-fft-implementation---numofadcsamples-configuration-inquiry

器件型号:IWRL1432BOOST

工具/软件:

尊敬的德州仪器(TI)

以下是与以下 URL 相关的后续问题:

我目前正在使用实现4K FFT High_Accurity_xwrl14xx 工程、请参考以下文档:

我对有疑问 numOfAdcSamples 参数。

以便使用实现4K FFT High_Accurity_xwrl14xx 工程、应该是 numOfAdcSamples 值要设置为 1024 4096

请您提供技术支持并澄清这一问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们正在研究这一点、并将在几天内提供答复。  感谢您的耐心。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在该演示中、我们最多仅支持2048个 ADC 样本。 因此、您最多可以对2048个 ADC 样本执行2K 点 FFT。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的[Sharan S S]:

    大家好、我想问几个有关 IWRL1432BOOST 电路板的技术问题:

    1. 是否可以通过对1024或2048个样本应用补零来执行4K 点 FFT?

    2. IWRL1432BOOST 电路板使用硬件加速器(HWA)执行4K 点 FFT 是否存在任何架构限制?

    3. 您能否推荐任何在76–81GHz 频段中运行并支持4K 点 FFT 处理的 TI 评估板(EVB)?

    请你就这些问题提供指导。

    此致、
    金在勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的[Sharan S S]:

    我已根据4K 点 FFT 参考修改了2K 点 FFT 参数。 如果您能在方便时尽早查看更改、我将不胜感激。 ​

    感谢您的时间和支持。

    此致、

    [JAEHOON KIM]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在文档"swru526b.pdf"的第2.4节"FFT 拼接用例示例"(特别是表19和表20)中、描述了一个基于直接使用 API 用于 HWA 来实现 FFT 拼接的示例。

    但是、IWRL1432BOOST 板的"High_accurity_xwrl14xx"工程是使用 RangeProc DPU 和外部数据结构设计的、其中 HWA 配置被抽象。 由于这种抽象、很难在此工程结构内的 API 级别直接控制 HWA。

    由于这种差异、我想寻求有关如何有效地将"swru526b.pdf"中所述的 FFT 拼接示例应用于"high_accurity_xwrl14xx"工程的指导。

    如果 TI 支持团队提供任何建议或建议、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    集成到液位感应演示中需要对驾驶员进行大量改动。  

    您可以从修改 HWA 驱动程序示例中的参数集开始、然后从此处进行调整。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我还有一些关于该项目的未解决问题。

    1. 在 IWRL1432BOOST 的"High_accurity_xwrl14xx"工程中、是否可以将 ADC 样本大小配置为1024、然后应用补零以执行大小为2K 或4K 的1D FFT?
      如果这种方法在结构上不可行、我们正在考虑选择不同的 EVM 板进行持续开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、即使没有填充零也可以执行2K FFT、因为我们最多支持2048个 ADC 样本。 但您可能需要更改许多参数、DPU 等才能使其正常工作。 对于4K FFT、是的、您可以采用零焊盘、但同样、需要对软件进行大量更改才能使其正常工作。 纯粹从技术角度来看、是的、这是可能的。

    此致