This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:如何根据方位角/仰角静态热图计算距离方位热图(RA MAP)

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK-ODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1509293/iwr6843isk-ods-how-to-calculate-rangeazimuthheatmap-ra-map-from-azimuth-elevation-static-heatmap

部件号:IWR6843ISK-ODS

工具/软件:

大家好:

我想在 TI 毫米波雷达中使用基于 rangeAzimuthHeatMap 的深度学习方法进行物体检测、但我不知道如何获得 rangeAzimuthHeatMap

我使用"mmWave Demo Visualizer"以(距离 FFT 大小) x ((所有虚拟天线的数量))的格式输出方位角/仰角静态热图(数组、其 tlv 类型为8。  我有以下问题:

1.我不太清楚  IWR6843ISK-ODS 天线的放置位置、似乎有12个虚拟天线、 那么 与方位角和 仰角相关的天线指标是什么?

2.我看到 TI 项目使用 Capon 波束形成来 计算距离方位热图(RA 图)、 因此、如果我只是在   天线域上运行 FFT 以将数据从天线域转换到角度域、以这种方式生成的距离方位热图是否与使用 Capon 波束形成不同?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    [quote userid="651419" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1509293/iwr6843isk-ods-how-to-calculate-rangeazimuthheatmap-ra-map-from-azimuth-elevation-static-heatmap 我不太清楚  IWR6843ISK-ODS 天线的放置位置、似乎有12个虚拟天线、 那么 与方位 角和仰角相关的天线指标是什么?

    请参阅 本页图片 、了解 IWR6843ISK-ODS 天线指标。  

    2.首先、如果您尚未观看 FMCW 雷达培训系列的基础知识、我建议您观看。 有关角度估算的模块5可能特别有用。 其次、请查看可用的文档、以帮助了解 SDK OOB 演示处理链与3D 人员跟踪演示中使用的 Capon 波束形成(MVDR)实现之间的差异。  

    • a2dproc Doxygen ({MMWAVE_SDK3_INSTALL}/packages/ti/datapath/dpc/dpu/aoa2dproc/docs/doxygen/html/index.html)-介绍了 OOB 演示中实现的角度处理。  
    • 3D 人员计数实施指南 - 第6.1.2.1.3节  记录了 Capon2D 实现的距离-角度热图生成
    • E2E 主题

    此外、如果您的目标是获得距离-方位角热图。 我相信这可以通过区域扫描仪示例/演示来实现。 您是否已经评估过此内容? 请参阅以下主题。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1015942/iwr6843isk-how-can-i-parse-the-azimuth-heatmap-and-range-doppler-heatmap-from-area-scanner-demo

    此致、

    Josh