This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1827:通过1线供电时、我们预期会消耗多少功率

Guru**** 2601305 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP1827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1508874/tmp1827-how-much-power-do-we-expect-consumed-when-powered-by-1-wire

器件型号:TMP1827

工具/软件:

您好! 我想确认 VDD 在由一根导线供电与由 VDD 供电时是否适用<4.2uA  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cameron、  

    在总线功率下器件电流消耗不会增加。 4.2uA 不是最大电流消耗、因为它在持续时间为3或5.5ms 的温度转换期间消耗94uA 的典型值。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ren! 通过1线可以汲取的最大可能电流是多少?  

    因为我想确保 MCUGPIO 能够提供足够的电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在总线供电模式下、器件电源来自上拉电阻器。 您是否打算使用 GPIO 为电阻器供电? 这对于实现而言不是必需的。

    不管怎样、当总线被下拉达到逻辑低电平时、通过电阻器的最大电流都将出现。 电阻器的大小必须确保不违反4mA 的 VOL 规范。 因此、最大电流为4mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想:没有上拉电阻、并将1-Wire 引脚直接连接到主机上的推挽 GPIO。 大多数 MCU GPIO 都可以提供1个-2mA、我认为应该完全正确。 我喜欢这种方法、因为这样我们就可以在不使用 TMP1827时终止电力、从而降低功耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须对 GPIO 引脚进行编程、以便在 TMP1827响应期间进入高阻抗状态(使用上拉)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我的电线被交叉了。 我的理解:TMP1827是一种需要上拉电阻器的开漏1线。 当它驱动为低电平时、它会打开漏极并灌入至4mA。  

    因此、如果我想要整体功耗更低的解决方案、我的上拉电阻器的尺寸应该更大。 例如、使用480欧姆电阻器上拉1.8V 电压会比4K 欧姆电阻器消耗更多的系统电流。  

    我的下一个问题是:为了更大限度地延长系统电池寿命、我可以使用的最高上拉电阻是多少? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表的第8.3.3节、该节介绍了基于所用电压的不同上拉公式。

    但是、我不建议使用最大电阻值。 在 用于温度检测应用的低功耗设计技术中、我得出结论:通过运行总线电容支持的最高速度来实现最低功耗。 这是因为较低的速度会消耗较高的电流、持续时间更长、这超过了减小电流的优势。 虽然此分析是在 I2C 上完成的、但也适用于1-Wire、因为它们都是开漏的、具有相似的频率和电流。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ren、这很好! 可能是我的最后一个问题-  IC 在等待通信时是否会将自己置于低功耗状态?  如果是、这种状态下的最大功耗是多少?

    IM (假设开漏 FET 在不通信时闭合)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    待机电流仅用于连续转换模式。 在关断模式下将实现最低功耗、并根据需要发送单次触发命令来触发测量(转换)。 8.4.1器件功能模式中对此进行了介绍。

    谢谢、