工具/软件:
您好! 我想确认 VDD 在由一根导线供电与由 VDD 供电时是否适用<4.2uA
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
啊、我的电线被交叉了。 我的理解:TMP1827是一种需要上拉电阻器的开漏1线。 当它驱动为低电平时、它会打开漏极并灌入至4mA。
因此、如果我想要整体功耗更低的解决方案、我的上拉电阻器的尺寸应该更大。 例如、使用480欧姆电阻器上拉1.8V 电压会比4K 欧姆电阻器消耗更多的系统电流。
我的下一个问题是:为了更大限度地延长系统电池寿命、我可以使用的最高上拉电阻是多少? 谢谢!
请参阅数据表的第8.3.3节、该节介绍了基于所用电压的不同上拉公式。

但是、我不建议使用最大电阻值。 在 用于温度检测应用的低功耗设计技术中、我得出结论:通过运行总线电容支持的最高速度来实现最低功耗。 这是因为较低的速度会消耗较高的电流、持续时间更长、这超过了减小电流的优势。 虽然此分析是在 I2C 上完成的、但也适用于1-Wire、因为它们都是开漏的、具有相似的频率和电流。

谢谢、
任