Thread 中讨论的其他器件:MMWCAS-RF-EVM、 LMK00804
工具/软件:
您好、
几个月前、我开了一张工单、涉及到我在电路板和 mmWave Studio 设置方面遇到的问题。 当我第一次购买两块板(射频和 DSP)时、它们都运行良好、但一段时间后、我无法再连接到射频板。 打开机票后、您建议可能是由于电源造成的、但情况并非如此(我现在使用的是12V/5A 电源)。 我暂时通过断开板和 SSD、然后重新连接所有设备来解决问题(或者我想这样)。
第二天,我又遇到了同样的问题。 在花了很多时间进行故障排除后、我再次成功连接了它。 但是、我现在再次面临相同的问题、无法与射频板建立连接。 我真的认为某处有损坏。
我附上了我尝试运行 Lua 脚本以及尝试从 mmWave Studio 手动连接时的日志文件。 当我尝试通过 SPI 连接时、一切都会崩溃。 我还包括了板的图片,以防他们是有帮助的。
我需要一个解决方案。 这些板不便宜...
此致、
Javier。