This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:MMWCAS-RF-EVM + MMWCAS-。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1501793/mmwave-studio-mmwcas-rf-evm-mmwcas-

器件型号:MMWAVE-STUDIO
Thread 中讨论的其他器件:MMWCAS-RF-EVMLMK00804

工具/软件:

您好、

几个月前、我开了一张工单、涉及到我在电路板和 mmWave Studio 设置方面遇到的问题。 当我第一次购买两块板(射频和 DSP)时、它们都运行良好、但一段时间后、我无法再连接到射频板。 打开机票后、您建议可能是由于电源造成的、但情况并非如此(我现在使用的是12V/5A 电源)。 我暂时通过断开板和 SSD、然后重新连接所有设备来解决问题(或者我想这样)。

第二天,我又遇到了同样的问题。 在花了很多时间进行故障排除后、我再次成功连接了它。 但是、我现在再次面临相同的问题、无法与射频板建立连接。 我真的认为某处有损坏。

我附上了我尝试运行 Lua 脚本以及尝试从 mmWave Studio 手动连接时的日志文件。 当我尝试通过 SPI 连接时、一切都会崩溃。 我还包括了板的图片,以防他们是有帮助的。

我需要一个解决方案。 这些板不便宜...

此致、
Javier。

e2e.ti.com/.../Lua_5F00_script_5F00_log.txt

e2e.ti.com/.../API_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier:

    很遗憾听到这个消息。 MMWCAS-RF-EVM 似乎存在问题。 假设连接和电源正确、我们需要检查是否存在任何硬件问题。

    您能否尝试按照以下主题检查/重新刷写固件: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1395710/mmwcas-rf-evm-first-start-up-of-rf-dsp-evm

    我将邀请一位硬件专家就电路板上的任何其他问题提供建议。  

    谢谢您、

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier:

    我是硬件团队的一员。 请确认您是否仍在此处提供帮助。  

    谢谢、

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我仍然需要帮助。 我尝试按照金建议的线程,一切似乎都好.

    该图像已正确安装在 SSD 中、我执行了写入/读取测试、似乎也正常。 我还尝试手动运行 apps_out 并与 mmWave studio 进行交互:一切看起来都很好、直到我点击 GUI 上的"SPI Connect"按钮。 我从不会在 apps_out 脚本中收到任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我想我们应该检查雷达器件是否正常唤醒。 为此、您能否在 SOP2模式下引导主器件并探测 R121上的 XTALP 引脚。 您应该会看到40MHz 时钟信号。

    接下来是探针(VBGAP) C2_1。 您应该测量到0.9V。

    如果这些错误不正确、则说明射频板有问题、我们需要为您更换。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如何在 SOP2模式下引导器件? 只需选择"Mode 2 (Development)、然后点击"Set (1)"即可。 这就是我做的:

    接下来、我探测了 R121、这就是我得到的结果。 看起来 slock 信号可能不是很好、但由于我没有合适的探头来在不干扰信号的情况下看到 XTAL 信号、因此我得到了正弦型信号。 这有道理吗?

    最后、C2_1似乎也可以:

    此致、

    Javier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我一直在调试,看看是否有东西给了我(或给了你)任何关于可能发生的事情的线索。

    这是我在 LMK00804的 BUF_CLKOUT1中得到的输出:

    它与我在40M_BUF_IN_PRIMARY 中使用的信号相同、该信号来自 AWR1_OSC_CLKOUT (默认)、因此我想 AWR1的振荡器可以正常工作。

    在40M_BUF_IN_SECONDARY 中、我没有获得任何信号(来自 AWR_1_MCU_CLKOUT_RS)。

    如果我移除 R121、放置 R116并放置 R117、则我无法 再看到来自 AWR1的40M_BUF_IN_PRIMARY、因为我通过移除 R121来移除从 Y1到 AWR1的路径。 但这 毫无意义、因为这是为 AWR1提供另一个时钟源的选项...

    希望你能帮助我...

    此致、

    Javier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier:

    根据您的图、似乎雷达电路板已正常唤醒。 因此、我怀疑 DSP 板出了问题。 请联系客户支持以获得更换。

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    如果需要、您还可以共享指向此主题的链接。

    此致、

    Adrian