工具/软件:
你好!
我们已经使用 AWR1843AOP 设计了一个定制电路板、但它不起作用。
我们使用 AWR1843AOPEVM 作为参考设计。
我们进行了大量调试、但没有任何成功。
当我们将该电路板连接到5V 电源时、该电路板会在功能模式或编程模式下消耗100 mA。
电压序列如下:

在论坛搜索了一段时间后、我意识到 VBGAP 引脚上必须看到0.9V、大家可以看到:

SOP 引脚处于刷写模式、以下是加电后的 SOP2和 RESET 引脚电压: 
错误输入和错误输出上拉至3.3V。
热复位也上拉至3.3V。
现在、我们可以在这些引脚上看到该启动序列: 
此外、在大约500ms 后、我们会看到 ERROR 输出引脚变为低电平:

我们可以看到 CLKM 引脚上的电压约为500mV、但该电压下降得有点快、并且我们在 CLKP 引脚上看不到任何时钟电压: 
雷达看起来永远无法启动。 我们没有看到晶体引脚上有任何振荡、我们无法确定问题出在哪里。
我尝试了4.7pF 和10pF 电容器(因为我们的电路板有6层、与 TI 参考设计相比层更少)、但没有用。
感谢您的帮助。