This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:定制 AWR1843电路板未引导

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1509041/awr1843aop-custom-awr1843-board-not-booting

器件型号:AWR1843AOP

工具/软件:

你好!

我们已经使用 AWR1843AOP 设计了一个定制电路板、但它不起作用。
我们使用 AWR1843AOPEVM 作为参考设计。


我们进行了大量调试、但没有任何成功。


当我们将该电路板连接到5V 电源时、该电路板会在功能模式或编程模式下消耗100 mA。

电压序列如下:




在论坛搜索了一段时间后、我意识到 VBGAP 引脚上必须看到0.9V、大家可以看到:

SOP 引脚处于刷写模式、以下是加电后的 SOP2和 RESET 引脚电压:

错误输入和错误输出上拉至3.3V。

热复位也上拉至3.3V。

现在、我们可以在这些引脚上看到该启动序列:





此外、在大约500ms 后、我们会看到 ERROR 输出引脚变为低电平:

我们可以看到 CLKM 引脚上的电压约为500mV、但该电压下降得有点快、并且我们在 CLKP 引脚上看不到任何时钟电压:



雷达看起来永远无法启动。 我们没有看到晶体引脚上有任何振荡、我们无法确定问题出在哪里。
我尝试了4.7pF 和10pF 电容器(因为我们的电路板有6层、与 TI 参考设计相比层更少)、但没有用。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否可以分享您的原理图?  

    我建议先探测相对于 nERROR OUT 的去耦电容(1.0V、1.8V、3.3V、1.2V)处的所有雷达输入电源、看看是否存在任何电源问题。  

    如果这样看没有问题、我会仔细查看 XTAL 布局/原理图、并了解它与 AWR1843AoPEVM 的比较情况。  VBGAP 正在启动、但 XTAL 始终无法启动、这表明器件正在尝试唤醒、但 XTAL 的振荡存在问题。 很可能是 XTAL 布局或连接存在问题。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们从这里发现了电路板问题:



    谢谢你。