This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-01000:用于受众测量的 IWR6843雷达–问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843, TIDEP-01000, IWR6843ISK, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507962/tidep-01000-iwr6843-radar-for-audience-measurement-questions

器件型号:TIDEP-01000
主题中讨论的其他器件:IWR6843、IWR6843AOP IWR6843ISKDCA1000EVM

工具/软件:

大家好:

我们目前正在研究基于摄像头的解决方案的替代方案、以测量受众、尤其是在隐私问题或法规限制使用摄像头的环境中。

在我们的搜索中、我们发现了 IWR6843毫米波雷达传感器、尤其是通过 TIDEP-01000参考设计实现的。 这似乎很有前景、尤其是其广播的检测多达20人的能力、提供120°视场并实现6m 的检测距离(可能可扩展)。

我们特别有兴趣了解:

  • 模块在实际场景中的工作原理、

  • 可用的数据输出类型(例如、原始数据、预处理数据)、

  • 与外部软件的集成选项(Windows/Linux 兼容性)、

  • 用于实际评估的测试套件的可用性、

  • 定价详情、

如果任何人有使用此传感器(或类似的毫米波雷达解决方案)的经验或可以分享有关实际用例的见解、我们非常感激!

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们建议您首先购买 IWR6843AOP 或 IWR6843ISK 评估模块来独立评估雷达芯片的性能。 收到后、您应该运行我们的3D 人员跟踪演示、当该演示刷写到器件中时、将执行所有片上雷达处理、跟踪点和物体的坐标信息作为传感器的输出提供。 示例演示是开源的、因此您可以看到所有 FFT 是如何完成的、以及应用的所有额外数据处理单元都将到达最终输出。 通过添加 DCA1000EVM (仅用于调试和低级算法开发)、可以直接从 ADC 缓冲区传输原始未处理、未滤波的 I/Q 虚数/实数数据。

    Radar Toolbox 以及我们的软件产品和指南

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    据我所知、这些评估模块中的一个可能足以解决我们的问题。

    最后提到的电路板是、我们是否希望自己处理原始数据和/或算法、而不是使用开箱即用的材料?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您至少需要一个毫米波传感器(如 IWR6843AOP 或 IWR6843ISK)、这些传感器将运行 TI 开发人员专区 MMWAVE-SDK 或雷达工具箱中的任何演示。 如果您想进行自己的处理开发、 除了传感器之外、还需要 DCA1000、因此您的解释是正确的。

    此致、

    Pedrorm