This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:AWR2243至2X-CAS-EVM

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR2243, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507672/dca1000evm-awr2243-2x-cas-evm

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: AWR2243 -2X-CAS-EVMMMWCAS-RF-EVMUNIFLASH

工具/软件:

我无法与 DCA1000EVM 建立 RS232连接。  我找不到 DCA1000EVM 到 AWR2243 2X-CAS-EVM 配置的用户指南。  使用 mmWave studio 3.1.4.4我可以通过以太网进行连接、但 通过 COM 端口通过 RS232连接时会出现故障。  查看图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    连接到 DCA1000时、请使用以下示例作为参考。  

    下面是一个示例的路径、此示例很早就完成了: C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\ti\utils\test\cascad\am273x

    mmWaveStudio 将不适用于 AWR2243 2X-CAS-EVM

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否需要深入研究 C++代码?  您提供的示例与我遇到的问题之间没有直接关联。 我是否会遇到与 AWR2243 -2X-CAS 的 SOP 设置有关的问题?  UART 通过毫米波板进行连接。  我能够通过可视化工具为两芯片级联进行通信。  现在、这是 mmWave Studio 的通信问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kasey、

    mmWaveStudio 不会针对  AWR2243 -2X-CAS-EVM 进行更新、因此不兼容。  

    谢谢、

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经后退了一步、尝试通过 CCS 的 UART 连接将二进制文件加载到 AWR2243 2X-CAS-EVM。  我遵循本文档: file://C:/ti/radar_toolbox_3_00_00_05/source/ti/examples/Automotive_ADAS_and_Parking/mmwave_2_chip_cascade/docs Two_Chip_Cascade_ user_guide.html#1-setup-the-evm-for-uart-boot-mode-flashing-mode

    我可以成功运行可视化工具、但我现在在使用《开发人员指南》时遇到问题。

    我已完成步骤1-4、但在尝试加载二进制文件时会收到以下错误消息:

    我使用的是 CCS 12.8.1版。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将线程分配给软件专家。 他们很快就会作出反应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前收到了错误。 我正在进一步调查、明天将作出回应。 同时、如果收到此闪存验证错误、您能否检查闪存何时闪烁

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前使用过 MMWCAS-RF-EVM。 AWR2243 2X-CAS-EVM 雷达评估板似乎刚刚发布。 我已经了解到 mmWave Studio 尚不支持它。 您的团队是否有计划将其纳入支持范围? 如果是、预计何时发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kasey、

    如果在刷写调试映像时收到闪存验证错误、请检查何时刷写。

    这是由于 QE 位在生产中未设置。 为了修复此问题、我将提供一个文件来替换 demo.cfg 中的 sbl_uart_uniflash.release.tiimage。

    e2e.ti.com/.../sbl_5F00_uart_5F00_uniflash_5F00_setQEbit.tiimage

    基本上、您需要做的是将提供的 tiimage 放置在 prebuilt_binaries 文件夹中、并在 demo.cfg 中将第一个加载的文件替换为提供的文件。 然后闪存应该没有错误、您应该能够连接到 DSP 内核。 如果这样可以解决您的问题、请告诉我。

    另请查看您是否能够按照用户指南中的规定捕获数据。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gao、

    否目前没有 Studio 支持 R3-2X-CAS-EVM 的计划。

    此致、

    Gabriel