主题中讨论的其他器件: AWR2243 -2X-CAS-EVM、 MMWCAS-RF-EVM、 UNIFLASH
工具/软件:
我无法与 DCA1000EVM 建立 RS232连接。 我找不到 DCA1000EVM 到 AWR2243 2X-CAS-EVM 配置的用户指南。 使用 mmWave studio 3.1.4.4我可以通过以太网进行连接、但 通过 COM 端口通过 RS232连接时会出现故障。 查看图像:



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我无法与 DCA1000EVM 建立 RS232连接。 我找不到 DCA1000EVM 到 AWR2243 2X-CAS-EVM 配置的用户指南。 使用 mmWave studio 3.1.4.4我可以通过以太网进行连接、但 通过 COM 端口通过 RS232连接时会出现故障。 查看图像:



您好:
连接到 DCA1000时、请使用以下示例作为参考。
下面是一个示例的路径、此示例很早就完成了: C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\ti\utils\test\cascad\am273x
mmWaveStudio 将不适用于 AWR2243 2X-CAS-EVM
-E. Shareef
我已经后退了一步、尝试通过 CCS 的 UART 连接将二进制文件加载到 AWR2243 2X-CAS-EVM。 我遵循本文档: file://C:/ti/radar_toolbox_3_00_00_05/source/ti/examples/Automotive_ADAS_and_Parking/mmwave_2_chip_cascade/docs Two_Chip_Cascade_ user_guide.html#1-setup-the-evm-for-uart-boot-mode-flashing-mode
我可以成功运行可视化工具、但我现在在使用《开发人员指南》时遇到问题。
我已完成步骤1-4、但在尝试加载二进制文件时会收到以下错误消息:

我使用的是 CCS 12.8.1版。
您好 Kasey、
如果在刷写调试映像时收到闪存验证错误、请检查何时刷写。

这是由于 QE 位在生产中未设置。 为了修复此问题、我将提供一个文件来替换 demo.cfg 中的 sbl_uart_uniflash.release.tiimage。
e2e.ti.com/.../sbl_5F00_uart_5F00_uniflash_5F00_setQEbit.tiimage
基本上、您需要做的是将提供的 tiimage 放置在 prebuilt_binaries 文件夹中、并在 demo.cfg 中将第一个加载的文件替换为提供的文件。 然后闪存应该没有错误、您应该能够连接到 DSP 内核。 如果这样可以解决您的问题、请告诉我。
另请查看您是否能够按照用户指南中的规定捕获数据。
此致、
Gabriel