This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:GCPW 至带状线过渡指南

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1506343/awr1843-gcpw-to-stripline-transition-guidance

器件型号:AWR1843

工具/软件:

您好:

我们正在围绕 AWR1843设计新电路板、并收到了2018年5月发布的应用报告 SPRACG5、该报告讨论了 Rx 在 RO4835 LoPro 或 RO3003层压板上布线单端50 Ω Tx/RO3布线。 如应用报告中所述、我们的应用需要从顶层的 GCPW 过渡到 PCB 第4层的带状线。 TI 是否有任何其他应用报告或过去内部测试的指导、可以作为过渡设计的良好起点? 具体而言、我们正在寻找合适的过孔直径、反焊盘直径和贴标/屏蔽过孔间距的尺寸。 我们计划在全波模拟器中模拟此过渡、但希望您能提供一个良好的起点、这样我们就不会从头开始。

感谢你的帮助。 我希望您能享受这一周的其余时间。

Craig。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我想我们唯一的例子是 AWR2243 4芯片级联板。 此电路板具有用于20GHz LO 布线的 L1-L3转换。 当然、您需要将此频率调整为80GHz、但可以将其用作起点。

    此致、

    Adrian