请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843 工具/软件:
您好:
我们正在围绕 AWR1843设计新电路板、并收到了2018年5月发布的应用报告 SPRACG5、该报告讨论了 Rx 在 RO4835 LoPro 或 RO3003层压板上布线单端50 Ω Tx/RO3布线。 如应用报告中所述、我们的应用需要从顶层的 GCPW 过渡到 PCB 第4层的带状线。 TI 是否有任何其他应用报告或过去内部测试的指导、可以作为过渡设计的良好起点? 具体而言、我们正在寻找合适的过孔直径、反焊盘直径和贴标/屏蔽过孔间距的尺寸。 我们计划在全波模拟器中模拟此过渡、但希望您能提供一个良好的起点、这样我们就不会从头开始。
感谢你的帮助。 我希望您能享受这一周的其余时间。
Craig。