This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:无法使用目标配置连接到 AWRL6844中的 R5内核

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507716/awrl6844-unable-to-connect-to-r5-core-in-awrl6844-using-target-configuration

器件型号:AWRL6844

工具/软件:

尊敬的雷达团队:  

我无法使用工程中的目标配置连接到 AWRL6844  DEMO_IN_CABY_SENSE_6844_MSS 。  

请注意、我有最新的 SDK (编写时为6.0.4)

我遇到的原始错误包含在 常见问题解答中。 我遵循了 SDK 文档中的步骤(此处使用的硬链接很难找到 e2e 帖子中的链接)、这会导致不同的错误。

我将 AWRL 和 IWRL 文件从 SDK 复制到 CCS 器件文件夹中、然后 从 SDK 导入了 ccxml。  

遗憾的是、我现在无法再启动新导入的目标配置、因为 CCS 中似乎缺少另一个 xml 文件。 我的安装出现问题了吗?

祝您一切顺利、

Ethan cope

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS 20上复制

    此外、CCS/CCS_base/common/modules/radar 中似乎没有 xwrl68xx 文件夹。 它是否应该随 SDK 一起安装?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ethan、

    总是很高兴听到你的声音! 看起来缺少了一些器件信息。 您是否验证过您的雷达器件支持包是否为最新版本? 它应该是版本1.7.18。  如果您安装了软件包、CCS 应该会自动检测此更新、但您可以通过依次转到 Help -> Check for Updates 手动触发更新检查。 更新软件包后、CCS 20.1安装的雷达文件夹下应出现缺少的 xwrl68xx。  如果您使用 SDK 6.0.4.1中的目标配置、还需要使用 CCS 20.1。  

    另一个提醒是、我们应该在周四发布最新的 Radar Toolbox、其中应包含 SDK 6.0.4.1的更新车内演示项目、因此您可以在本周晚些时候提供该构建。

    如果这对您有帮助、或者您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristen:  

    我的 CCS (20.0版)没有检测到更新到20.1。 看起来这个错误已在 CCS 21中修复、我必须手动更新到。 (版本说明)

    将 CCS 更新至版本21.1并将雷达封装更新至1.7.18后、我能够连接到内核。 但是、我无法再从 Radar Toolbox 3.0.0.5导入工程。 下一次 RT 更新中是否修复了此问题?  

    祝您一切顺利、

    Ethan cope

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ethan、

    是的、这将在下一次 Radar Toolbox 更新中修复、因为需要更改 projectspec 中的某些器件信息。 希望您明天能够对此进行测试。

    此致、

    Kristien