This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:无法使用 Uni FLASH 更新固件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1443BOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1503988/iwr1443boost-unable-to-update-firmware-using-uni-flash

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的联系人:  

                   我尝试在 IWR1443中使用 uni flash 软件更改固件、并且正在使用 Ubuntu 22.02操作系统。 我的 Uni flash 软件, USB COM 端口没有显示,它给出错误 是 USB 没有权限,但我有所有的权限 USB 和 USB 显示在其他终端软件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当您键入"ll /dev"时、您看到的是 ttyUSB0和 ttyUSB1、还是看到的是 ttyACM0和 ttyACM1?

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到的是 ttyUSB0和 ttyUSB1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否确定具有 IWR1443BOOST? 我从未见过带有 XDS 调试器的雷达 EVM、例如1443BOOST 显示为 ttyUSB0、而不是 ttyACM0。 ttyUSB0往往显示为6843、这些是我们的非升压器件、使用不同的 UART 模块(器件实验室)、而不是 XDS 110。 也许您需要在计算机上安装 XDS 驱动程序? 下面是仅包含 Linux 安装的 XDS110驱动程序包的较旧但可快速安装版本。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_software_package_download.html

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们有 IWR1443BOOST 和 IWR1443 Wellenzahl 板。 我正在尝试上传高精度固件 BIN 文件。 当我在我的系统中安装 uniflash 软件时、也会出现错误、映像附加在邮件中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试 使用 FTDI USB 转 TTL 模块在我的 wellenzahl iwr1443电路板上上传 xwr14xx_high_accuracy_mss.bin、并按照以下步骤操作。  

    1)按照下图对0E 电阻器链路进行两次更改。

    2)按下图所示连接电源、命令/编程端口 UART:

    注意:在编程期间、与数据端口的连接是可选的。

    注意:Raspberry PI 仅用作电源。

    3)将黑色连接器上的引脚3 (红色连接器上的引脚6)设置为3.3V、以便进入编程模式。 重新启动 IWR1443电路板。

    4)使用 TI Uniflash 工具烧录 xwr14xx_high_accuracy_mss.bin 文件

    有关使用 uniflash 刻录的过程、请参阅:mmwave_uniflash_user_guide_v1.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否有任何理由不 就此与 Wellenzahl 联系? 我只能代表 IWR1443BOOST、但关于 Uniflash 安装期间给出的错误、您是否尝试过错误窗口建议您如何将 USB 权限配置为 sudo?

    此致、

    Pedrorm