This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSS4470:低功耗

Guru**** 2455490 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSS4470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507557/tuss4470-low-power

零部件号:TUSS4470

工具/软件:

您好、

我 想使用 TUSS4470设计无线电电池超声波传感器、因此主要问题是低功耗。

主要思路是为芯片上电(通过 MOSFET)、进行测量并关闭。

数据表指出芯片可以接受 任何 SPI 命令之前10ms。 遗憾的是、此阶段的电流消耗为11.5 mA、过高。

但我发现、在1ms 的 上电后、如果我发送睡眠或待机命令、则会接受此条件、并且电流消耗会根据所选的功耗模式(220uA/NVM 1.5mA)而降低。

那么、为什么数据表显示10ms? 好的、这是最大值、但从1ms 到10ms 、时间很长。

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edoardo、

    如前所述、数据表值是最大值。  设置最大值是为了确保所有批次和未来批次的所有器件都能够满足该规格。  我们保证器件符合最大规格、但无法保证时序超出数据表规格。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、但我使用相同的1ms 启动时间测试了其他6个 TUSS。 可能都属于同一批,一个幸运的批!. 或者更有可能10ms 是一个高估值。 无论如何、如果我写入睡眠标志、然后读取相同的值、我可以认为芯片已就绪吗?  我是否必须等待9毫秒才能开始操作?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edoardo、

    我倾向于认为规格似乎略高于预期、因此我查看了我们针对此规格获得的内部测试数据。  从测试数据可以看出、较长的等待时间与较低的 VDD (小于3.3V)有关。

    对于您的应用、如果您使用3.3V 或5V 电源并能够读回睡眠标志、则可以假设芯片已准备好进行通信、无需再等待9ms。    

    希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    这很好、在我的应用中、VDD 是3.3V。

    非常感谢