https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507557/tuss4470-low-power
零部件号:TUSS4470工具/软件:
您好、
我 想使用 TUSS4470设计无线电电池超声波传感器、因此主要问题是低功耗。
主要思路是为芯片上电(通过 MOSFET)、进行测量并关闭。
数据表指出芯片可以接受 任何 SPI 命令之前10ms。 遗憾的是、此阶段的电流消耗为11.5 mA、过高。
但我发现、在1ms 的 上电后、如果我发送睡眠或待机命令、则会接受此条件、并且电流消耗会根据所选的功耗模式(220uA/NVM 1.5mA)而降低。
那么、为什么数据表显示10ms? 好的、这是最大值、但从1ms 到10ms 、时间很长。
谢谢、此致