This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:到 PCB 角的距离天线阵列

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507838/awrl6844evm-distance-antenna-array-to-pcb-corner

器件型号:AWRL6844EVM

工具/软件:

您好 TI 支持团队:

TX 天线阵列的距离为 D1=4、4mm、RX 阵列 D2=11、2mm、距 PCB 边沿。 具有哪些优势

因此外形小巧。 该想法是使用与 TX 相同的 RX 天线阵列距离(4、4mm)?

你认为会有任何限制吗?

此致、

Dusan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dusan、

    感谢您通过 E2E 与我们联系 、了解 PCB 布局。 我已经联系了我们的一位硬件工程师、以便他可以对您建议的设计发表更多评论。 请给他一两天时间来回应。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dusan

    减少距离不会有任何问题。 两侧均可达到2mm、而不会对天线造成任何影响。

    此致

    Sreedeep