请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL6844EVM 工具/软件:
您好 TI 支持团队:
TX 天线阵列的距离为 D1=4、4mm、RX 阵列 D2=11、2mm、距 PCB 边沿。 具有哪些优势
因此外形小巧。 该想法是使用与 TX 相同的 RX 天线阵列距离(4、4mm)?
你认为会有任何限制吗?
此致、
Dusan

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好 TI 支持团队:
TX 天线阵列的距离为 D1=4、4mm、RX 阵列 D2=11、2mm、距 PCB 边沿。 具有哪些优势
因此外形小巧。 该想法是使用与 TX 相同的 RX 天线阵列距离(4、4mm)?
你认为会有任何限制吗?
此致、
Dusan