工具/软件:
大家好:
我 )MMWare 演示可视化工具记录了 IWR6843ISK-ODS 中的一个数据文件、其中包含 rangeAzimuthHeatMap 和 MMWare 演示可视化工具、场景中只有一个目标(person 在移动。 这让我想知道为什么在 rangeAzimuthHeatMap 中有多个亮点(实际上场景中只有一个目标在移动)、这些亮点位于同一弧形上的不同位置。 这些亮点的位置是否代表雷达检测到的目标?请说明这方面的情况吗?
此致、
Liu Yang


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好:
我 )MMWare 演示可视化工具记录了 IWR6843ISK-ODS 中的一个数据文件、其中包含 rangeAzimuthHeatMap 和 MMWare 演示可视化工具、场景中只有一个目标(person 在移动。 这让我想知道为什么在 rangeAzimuthHeatMap 中有多个亮点(实际上场景中只有一个目标在移动)、这些亮点位于同一弧形上的不同位置。 这些亮点的位置是否代表雷达检测到的目标?请说明这方面的情况吗?
此致、
Liu Yang


嗨、我 在这里附加了配置、您能帮助我检查是否有任何问题吗?
您好、更多信息:
我们使用以下链接中的二进制文件: C:Out_Of_Box_Demo \ti\mmwave_industrial_toolbox_4_12_1\labs\prebuilt_binaries\out_of_box_6843_ods.bin
硬件板为684K-ODS。 但是、如果我选择平台 xWR68xx、它将报告目标平台为6843_AOP。 因此、我仅选择6843_AOP 平台、然后获取浏阳所示的结果。
我更改为使用另一个容器: out_of_box_6843_isk.bin ,它似乎不能正常工作。
‘s 帮助检查浏阳的配置文件和我尝试过的实验。
您好、
您的配置文件是为 AOP 构建的。 请 参阅此主题。
尝试复制他们所做的事情:
我已加载您建议的二进制文件:"d:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_10_1\labs\prebuilt_binaries\xwr6843ods_mmw_demo.bin" Out_Of_Box_Demo
我正在使用的演示可视化工具设置为:"平台:xWR68xx_AOP、SDK 版本:3.5、天线配置:4RX、3TX (30 Azim 30 Elev)"
我也尝试了 xWR68xx 平台、但它不起作用。
此致、
Nate
谢谢、Nath。
我们使用您在论坛帖子中提供的 configure 文件作为 attached.e2e.ti.com/.../profile_5F00_3d_5F00_ODS_5F00_RAheatmap.cfg
如图 所示、测试环境是指一人在雷达前方远处靠近移动。
我们通过 Web 可视化工具中的"load config from PC and send"加载配置文件、并获取热图作为视频。
在热图上、我们仍然有更多亮点、您能帮助检查是否合理吗?
e2e.ti.com/.../meeting_5F00_03.mp4

您好、Nath
我将雷达移动到室外、还有一个人在雷达前面、我会通过视频获得结果。
您能帮我们检查一下、这一步骤是否与上次评论一样正确吗?
是否应该优化任何配置参数?