Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具/软件:
您好、
我们有一个基于 AWR2944的定制电路板、最近制造/组装了其中5块电路板。 在3块电路板上、它们功能完全正常、即我们可以刷写雷达芯片、通过 XDS110通过 USB-UART 连接它、通过以太网流式传输数据。 在其他2块电路板上、我们在刷写过程中遇到以下问题、即" [status] error:"flash verify failed (闪存验证失败)"!!!" 在步骤2/3后出现。

在其中一个故障板上、我们更换了雷达芯片、没有任何区别。 在另一个故障电路板上、我用已知工作板上的一个闪存芯片替换了 QSPI 闪存芯片、同样没有区别。 我将从有故障的板上移除的 QSPI 闪存芯片放在工作板上、它仍然可以正常工作。
我可以做些什么来进一步调试此问题吗? 我已经检查了 QSPI 闪存芯片和雷达芯片的电压轨、这些电压轨很好、电流消耗类似于工作板。 我还尝试使用 Uniflash (而不是 uart_uniflash.py 脚本)进行刷写、在刷写完成后没有看到这些错误消息、但无法连接到电路板(在切换到功能模式并使用毫米波演示可视化工具尝试连接后)。 我已经检查了 SOP01/2是否正确设置了刷写功能、并且它们已正确设置。 显然、UART 链路正常工作、否则它无法完成任何刷写过程。 非常感谢您提供帮助、因为我真的不确定接下来要尝试什么。
此致、
彼得。