This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:闪烁/连接问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1506240/awr2944-flashing-connecting-issue

器件型号:AWR2944
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

您好、

我们有一个基于 AWR2944的定制电路板、最近制造/组装了其中5块电路板。 在3块电路板上、它们功能完全正常、即我们可以刷写雷达芯片、通过 XDS110通过 USB-UART 连接它、通过以太网流式传输数据。 在其他2块电路板上、我们在刷写过程中遇到以下问题、即" [status] error:"flash verify failed (闪存验证失败)"!!!" 在步骤2/3后出现。

在其中一个故障板上、我们更换了雷达芯片、没有任何区别。 在另一个故障电路板上、我用已知工作板上的一个闪存芯片替换了 QSPI 闪存芯片、同样没有区别。 我将从有故障的板上移除的 QSPI 闪存芯片放在工作板上、它仍然可以正常工作。

我可以做些什么来进一步调试此问题吗? 我已经检查了 QSPI 闪存芯片和雷达芯片的电压轨、这些电压轨很好、电流消耗类似于工作板。 我还尝试使用 Uniflash (而不是 uart_uniflash.py 脚本)进行刷写、在刷写完成后没有看到这些错误消息、但无法连接到电路板(在切换到功能模式并使用毫米波演示可视化工具尝试连接后)。 我已经检查了 SOP01/2是否正确设置了刷写功能、并且它们已正确设置。 显然、UART 链路正常工作、否则它无法完成任何刷写过程。 非常感谢您提供帮助、因为我真的不确定接下来要尝试什么。

此致、

彼得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在所有三块电路板上使用相同的闪存? 闪存器件型号是什么

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、我们在所有5块板上使用相同的闪存芯片(3块正常工作、2块有故障)- GigaDevice GD25B64ESIGR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在调试中可以清楚地看到的几个方面:

    • 这似乎不是软件问题、因为3/5主板可以使用相同的软件
    • 这似乎不是雷达器件的问题、因为雷达器件的 ABA 交换未解决问题。  

    您能否尝试用新的闪存 IC 替换故障主板?

    您还能分享该电路板的原理图吗?

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我尝试在工作板和故障板之间交换闪存 IC、没有什么区别-工作板仍然可以刷新、而故障板仍然有相同的错误消息。 我现在使用3块以前能够成功编程的电路板进行测试、现在出现相同的错误消息。 我可以通过电子邮件分享原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请。  

    shareef@ti.com

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已离线关闭

    分辨率:单通道数据模式而不是四路输出模式、速度降低到20 MHz、现在我们可以成功刷写。 这肯定是我们在某些电路板上考虑的信号完整性问题。