This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC3114-Q1:用于独立式(无微控制器)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC3114-Q1, LDC0851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507587/ldc3114-q1-use-in-stand-alone-no-microcontroller

器件型号:LDC3114-Q1
主题中讨论的其他器件: LDC0851

工具/软件:

   您好团队:

   LDC3114-Q1是否可用于独立模式(无微控制器)?  如果是、零件出厂时的默认配置是什么?  特别是输出的逻辑状态(OUTx)和电感原始数据阈值、它们将改变状态。

   我认为该器件是一个小型模块、该模块可检测是否存在金属物体、如果我不需要使用微控制器对输入进行编程和处理、则设计将更加高效。

   谢谢你。

   Alfonso

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfonso,

    我们几乎所有的最不发达国家都需要微控制器。  
    唯一的例外是 LDC0851、它是一种电感式感应开关。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、John。