请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC3114-Q1 主题中讨论的其他器件: LDC0851
工具/软件:
您好团队:
LDC3114-Q1是否可用于独立模式(无微控制器)? 如果是、零件出厂时的默认配置是什么? 特别是输出的逻辑状态(OUTx)和电感原始数据阈值、它们将改变状态。
我认为该器件是一个小型模块、该模块可检测是否存在金属物体、如果我不需要使用微控制器对输入进行编程和处理、则设计将更加高效。
谢谢你。
Alfonso