This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:OOB 演示- TDM 工程(RangeProcHWA)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507308/awr2944evm-oob-demo---tdm-project-rangeprochwa

器件型号:AWR2944EVM
主题:AWR2944中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

 我们使用 带 TDM 配置的 OOB 演示、根据以下文档和雷达配置、一些问题需要澄清

 /ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/ti/datapath/dpu/rangeproc/docs/doxygen/html/dpu_rangehwa.html

雷达配置:

sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 15 15 0
adcCfg 2 0
adcbufCfg -1 1 1 1
低功率0 0
profileCfg 0 77 186 7 57.14 0 0 70 1 656 13349 0 30
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 1 1 0 0 0 0 4
chirpCfg 2 2 0 0 0 0 0 8
chirpCfg 3 3 0 0 0 0 2
frameCfg 0 3 16 0 656 100 1 0

1.根据 OOB 源代码和雷达配置、该值 应低于设置值。  

  

2、雷达立方体是否如下所示?

3.如果我们使用 UART 输出雷达立方体、我们如何验证数据顺序与上图中的布局相同?

 typedef 结构 DPIF_RadarCube_t

/*! @简短雷达立方体数据格式@ref DPIF_RADARCUBE_FORMAT */
uint32_t 数据 afmt、

/*! @雷达立方体缓冲区简短大小(以字节为单位)*/
uint32_t dataSize;

/*! @简短的雷达立方体数据指针
用户可以使用将其重新映射到特定的 typedef
@ref DPIF_RADARCUBE_FORMAT */中的信息
void *数据;
}DPIF_RadarCube;

4.我们希望 自己获得雷达立方体和计算检测矩阵。

谢谢

BRS

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    Unknown 说:
    雷达立方体是否如下所示?

    由于您已经提到在第1点使用以下设置、因此雷达立方体将采用与您正在查看的格式相同的格式。

    InterleaveMode 非交错
    HWA 输入模式 隔离式
    RadarCube 格式 DPIF_RADARCUBE_FORMAT_1
    numTxAnt 4.
    Unknown 说:
    如果我们使用 UART 输出 Radar Cube、我们如何验证数据顺序与上图中的布局相同?

    首先、不建议通过 UART 传输雷达立方体、因为雷达立方体太大。 其次、您可以 根据您的要求修改处理链、以计算检测矩阵。 另外、建议您浏览代码并了解雷达立方体输出格式。

    若要验证输出格式、您可以绘制1D FFT 输出并检查其是否正确。 您可以在特定距离放置一个强反射器、并验证您是否在正确的距离库中看到了强峰。 对于这种调试、可以使用 CCS 获取雷达立方体的存储器转储。 对于此验证、您可以触发单个帧而不是无限帧。

    7.1.调试概述—Code Composer Studio 20.1.1文档

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Samhitha:

     如果我们想 使用 CCS 获取雷达立方体的存储器转储、那么我们是否需要  JTAG?

    谢谢

    BRS

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    AWR2944 EVM 中有一个 JTAG 接口。 您不需要任何额外需求。

    此致、

    Samhitha