This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP113EVM:如何在 CSV 文件中保存寄存器值

Guru**** 2601865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1506075/tmp113evm-how-to-save-the-register-value-in-csv-file

器件型号:TMP113EVM

工具/软件:

您好、专家、

我们希望将 Configulation、Alert Limit 和 Device ID 的寄存器值保存在 CSV 文件中。

我们可以将它们保存在 CSV 文件中吗?  

此致、

木村彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kimura San、  

    在"Data"选项卡上、可以使用 Store Data File 选项来获取包含温度测量值、时间、警报极性、警报位(状态)、T_High Limit 和 和 T_low 限值。 目前、该文件未显示整个16位配置寄存器或器件 ID。

    若要读取器件 ID、应将器件置于关断模式、然后在 Data 选项卡上可以使用 Read NIST ID 按钮。  

    此致、

    Sakeenah Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakeenah-san:

    感谢您的答复。

    我已经了解如何保存寄存器。

    抱歉、我还有一个问题。

    当我比较 CSV 文件的寄存器值以显示日志和工具显示的寄存器值时、警报模式的寄存器值似乎不同。

    CSV 文件的寄存器值为1b、但工具显示的寄存器值为0b。

    为什么会有不同?

    此致、

    木村彻

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kimura San、

    CSV 文件中记录的警报位是指警报标志(寄存器映射中的 Alert_Bit [5])的状态。 CSV 文件当前不会记录警报模式设置(寄存器映射中的警报模式[9])。  

    此致、

    Sakeenah Khan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakeenah-san:

    感谢您的答复。

    我已经理解了你的答案。

    此致、

    木村彻