This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:检测所需的最小 SNR

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523668/iwrl6432aop-minimum-snr-required-for-the-detection

器件型号:IWRL6432AOP

工具/软件:

对于雷达方程、需要考虑支持的最小 SNR。

根据应用手册中给出的以下雷达公式:"毫米波雷达传感简介:"。

检测支持的最小 SNR 是多少。

它是具有256点或512点 FFT 的距离 FFT。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    这也取决于您的其他参数、例如最大距离、RCS、Tx 功率等  如果您有这些值、则可以求解 SNR 公式并进行一些 导数来确定最小值、但更容易只是尝试实验值同时固定其他值以确定检测所需物体所需的最小 SNR 阈值。  低 SNR 阈值仍然可以检测物体、但也会开始检测噪声、因此您需要将其调得足够高、以便它继续检测物体、但也会滤除噪声。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见、

    我在 MATLAB 中使用了雷达方程计算器、并进行了一些仿真、  

    我检查了 SNR 为10dB、-5dB 和-10dB、这适用于我们的仿真。

     当我们想要抑制干扰时、我无法理解 SNR 会更好、

    请建议考虑最佳 SNR 值、因为如果我们考虑更高的 SNR、我们就会失去范围、

    为了支持最大范围、我们是否可以调整 CFAR 算法而不是高 SNR、请澄清一下。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我将使用正 SNR 值。  所有信息。  我建议对其进行测试并从仿真得出的数字开始调整 SNR 阈值、然后在需要时降低该值。  考虑到距离、您可以减小线性调频脉冲的频率斜率。

    此致、

    Santosh