工具/软件:
对于雷达方程、需要考虑支持的最小 SNR。
根据应用手册中给出的以下雷达公式:"毫米波雷达传感简介:"。

检测支持的最小 SNR 是多少。
它是具有256点或512点 FFT 的距离 FFT。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
对于雷达方程、需要考虑支持的最小 SNR。
根据应用手册中给出的以下雷达公式:"毫米波雷达传感简介:"。

检测支持的最小 SNR 是多少。
它是具有256点或512点 FFT 的距离 FFT。
谢谢你。
感谢您的意见、
我在 MATLAB 中使用了雷达方程计算器、并进行了一些仿真、
我检查了 SNR 为10dB、-5dB 和-10dB、这适用于我们的仿真。
当我们想要抑制干扰时、我无法理解 SNR 会更好、
请建议考虑最佳 SNR 值、因为如果我们考虑更高的 SNR、我们就会失去范围、
为了支持最大范围、我们是否可以调整 CFAR 算法而不是高 SNR、请澄清一下。
谢谢你。