This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:IWRL6432传感器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1524125/iwrl6432aopevm-iwrl6432-sensor

器件型号:IWRL6432AOPEVM
主题:IWRL6432中讨论的其他器件

工具/软件:

IWRL6432雷达传感器的垂直和水平视场是什么? 此外、对于其中一个字段、我可以将其调低至5度或更低吗? 我需要创建一个60到90度的非常薄的磁场、就像一个帘子。

如果有更好的传感器、我愿意提供一些建议。 我确实需要毫米的精度、每秒至少100个读数、并且在2D 平面上至少需要5米的检测长度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在查看您的查询。 请允许我们在一天或两天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否详细说明您的要求和环境设置?

    FOV 约为120度(-60至+60)。 可通过 cl 配置对其进行调节。  

    您可以查看该应用的 IWRL6432BOOSTEVM。

    此致