请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWRL6432AOPEVM 主题:IWRL6432中讨论的其他器件
工具/软件:
IWRL6432雷达传感器的垂直和水平视场是什么? 此外、对于其中一个字段、我可以将其调低至5度或更低吗? 我需要创建一个60到90度的非常薄的磁场、就像一个帘子。
如果有更好的传感器、我愿意提供一些建议。 我确实需要毫米的精度、每秒至少100个读数、并且在2D 平面上至少需要5米的检测长度。