This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:去耦电容器和 AOP 引脚之间的距离

Guru**** 2322480 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523077/awr1843aop-distance-between-the-de-cap-and-the-aop-pin

器件型号:AWR1843AOP

工具/软件:

您好:  

我想询问去电容器和 AOP 引脚之间的距离

在使用 AWR1843AOP 芯片的 PCB 布局过程中、由于空间限制、引脚 E1和 J1的去耦电容器(DECAP)放置在5.6mm 和9mm 的距离处(请参阅随附的照片)。

我们知道、建议将去耦电容器尽可能靠近引脚放置;但由于物理限制、我们无法这样做。

我想请求您对以下几点进行审查:

1.请确认 DECAP 与引脚(5.6mm 和9mm)之间的当前距离是否会导致任何电气稳定性问题。

如果根据 TI (德州仪器(TI)的指南、建议去耦电容器和引脚之间的最大允许距离、如果您能分享这些信息、我将不胜感激。

我期待您的答复。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mingyu、感谢通过 E2E 联系我们。

    能否请您确认面向您产品的终端应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答

    它用作5米范围内的短距离障碍物防撞雷达。
    此外、我们仅在 TDM (时分多路复用)模式下使用雷达。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingyu:

    建议将这些电容尽可能靠近器件、并尽量缩短环路长度。 较长的环路可能会导致 EMI 问题。

    谢谢、
    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kundan

    尽管我知道去电容器应尽可能靠近放置、但设计中存在严重的空间限制。 如上图所示进行设计是我们能做的最好的事情。

    如果对于电容器的最大距离没有具体的建议、那么只要 EMI 测试中没有问题、是否可以继续进行我们的设计并使用它?

    谢谢、

    Mingyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingyu:

    携带根据共享布局图像形成的循环区域的风险。 1.2V 和1.8V 电源是1.2GHz、1.6GHz 和2.4GHz 杂散发射的主要来源、这些应用中的 EMI 限制非常严格。 如果布局中的空间受限、请使用0201或0402电容器。

    谢谢、
    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kundan

    此外、按照 CAP - POWER - AOP 的顺序排列 DECAP 是否存在任何问题、如下图所示?

    请检查是否可以按照电源->电容器-> AOP 的顺序排列它们。

    谢谢、

    Mingyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该还可以。