This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843 的最小帧周期

Guru**** 2584365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1520482/iwr6843-minimum-frame-period-for-iwr6843

器件型号:IWR6843
主题:IWR1843 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

IWR1843 上的客户测试发现其仍可在 0.25ms 的帧周期内工作。 仅将起始频率更改为 60GHz、所有其他 cfg 保持不变、在 IWR6843 板上进行测试、可在帧周期为 0.4ms 下工作、而如果帧周期为 0.25ms、则报告错误。 下面的展示了 IWR6843 上的 cfg 测试。

查看 DFP 用户指南和 SDK、两者都提到最小帧周期为 0.3ms。 您能否检查并告诉我、为什么 IWR1843 上可以使用 0.25ms 的帧周期而无法在 IWR6843 上工作?

 

mmwDemo://>sensorStop

忽略:传感器已停止

已完成

mmwDemo://>flushCfg

已完成

mmwDemo://>dfeDataOutputMode 1.

已完成

mmwDemo://>channelCfg 15 1 0

已完成

mmwDemo://>adcCfg 2 1.

已完成

mmwDemo://>adcbufCfg –1 0 1 1

已完成

mmwDemo:/>profileCfg 0 60 10 7 90 0 0 0 0 20 1 512 6249 0 158

已完成

mmwDemo://>chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1

已完成

mmwDemo://>chirpCfg 1 0 0 0 0 0 0

已完成

mmwDemo:/ > frameCfg 0 0 1 0 0.25 2 0

已完成

mmwDemo://>lowPower 0 0

已完成

mmwDemo://>guiMonitor –1 1 0 0 0 1

已完成

mmwDemo://>cfarCfg –1 0 2 8 4 3 0 15 1.

已完成

mmwDemo://>cfarCfg –1 0 4 2 3 1 15 1

已完成

MMwDemo://>multiObjBeamForming –1 1 0.5

已完成

mmwDemo:/>离合器拆卸–1 0

已完成

mmwDemo://>calibDcRangeSig –1 0 –5 8 256

已完成

mmwDemo://>extendedMaxVelocity –1 0

已完成

mmwDemo:/>bpmCfg –1 0 0 1

已完成

mmwDemo://>lvdsStreamCfg –1 0 0 0

已完成

mmwDemo:/>compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

已完成

mmwDemo://>measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2

已完成

mmwDemo://>CQRxSatMonitor 0 3 5 121 0

已完成

mmwDemo://>CQSigImgMonitor 0127 8.

已完成

mmwDemo://>analogMonitor 0 0

已完成

mmwDemo://>aoFovCfg –1 –90 90 –90 90

已完成

mmwDemo://>cfarFovCfg –1 0 0 17.86

已完成

mmwDemo://>cfarFovCfg –1 1-19.18 19.18

已完成

mmwDemo://>calibData 0 0 0

已完成

mmwDemo://>sensorStart

调试:初始化校准状态= 0x1ffe

错误–1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我不知道出现这种差异的原因、但可能是由于 6843 和 1843 之间的最小帧间时间要求不同。 我将联系设计人员、了解他们是否能提供更详细的信息。

    您能告诉我客户的目标器件以及进行这些测试的原因吗?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    它是供无人机使用,扫描 360 度。 你可以帮助检查内部和回复这里很快,谢谢.

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    谢谢你。 我将再次 ping 以获得答案。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    您能告诉我客户用于 IWR1843 的 DFP 版本吗?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    客户在 SDK 中烧录和运行默认的 mmw 演示 bin、如下所示。  

    mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\demo\xwr18xx\mmw\xwr18xx_mmw_demo.bin

    mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\xwr68xx_mmw_demo.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、  

    由于我们正在通过电子邮件处理问题、因此我将关闭此主题。

    此致、

    Josh