请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMAG5253 主题中讨论的其他器件:TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR
工具/软件:
尊敬的女士/先生:
我们使用 TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR 来模拟 具有不同磁体的 TMAG5253BA1IQDMRR。 我们有以下问题。 请告知您。 谢谢你。
1) 在 TMAG5253BA1IQDMRR 的数据表中、 我们说传感器仅对 Z 轴上的磁场敏感。

2) 但在在线 TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR 工具
A) 为什么显示 Bx 和 By Field?
b) 以电压表示的器件输出(z 输出)是否等于 +/–20mT 之间的 BZ 磁场?
c) 如果我们将 x 轴中的磁体中心点定义为 0mm、那么我们如何在 x 轴中设置传感器? 是从磁体中心到传感器中心还是从磁体中心到传感器底部?



此致、
BL