This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5253:用于 TMAG5253BA1IQDMRR 的 TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR 工具

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1525811/tmag5253-ti-magnetic-sense-simulator-tool-for-tmag5253ba1iqdmrr

器件型号:TMAG5253
主题中讨论的其他器件:TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR

工具/软件:

尊敬的女士/先生:  

我们使用 TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR  来模拟 具有不同磁体的 TMAG5253BA1IQDMRR。 我们有以下问题。  请告知您。 谢谢你。

 1) 在 TMAG5253BA1IQDMRR 的数据表中、 我们说传感器仅对 Z 轴上的磁场敏感。

 

2) 但在在线 TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR 工具

A) 为什么显示 Bx 和 By Field?

b) 以电压表示的器件输出(z 输出)是否等于 +/–20mT 之间的 BZ 磁场?

c) 如果我们将 x 轴中的磁体中心点定义为 0mm、那么我们如何在 x 轴中设置传感器? 是从磁体中心到传感器中心还是从磁体中心到传感器底部?

 

 

 

 

此致、

BL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beatrice:

    感谢您发布到传感器论坛!

    a) 为什么显示 Bx 和 By Field?

    TIMSS 设计用于在磁场密度与距离间的关系图中绘制 Bx、By 和 BZ 磁场。  

    b) 以电压表示的器件输出(z 输出) 等于+/–20mT 之间的 BZ 场?

    是的

    c) 如果我们将 x 轴磁体的中心点定义为 0mm、那么我们如何将传感器设置为 x 轴? 是从磁体中心到传感器中心还是从磁体中心到传感器底部?

    它将是从磁体中心到传感器中心的距离。

    此致、

    ~Alicia