This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:PGA970 次级侧设备 1 和放大器;DEMOD 2 值

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1525720/pga970-pga970-secondary-side-demod1-demod-2-values

部件号:PGA970

工具/软件:

​​我从 demod1 和 demod2 读取的值与 S1P S1N、S2P S2N 之间进入 IC 的电压不同。 如何根据​​从 demod1 和 demod2 读取的值找到电压的振幅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozge:

    欢迎来到 E2E! DEMOD1 的输出幅度为 S1/S2 输入信号的振幅、DEMOD2 的输出幅度为 S1/S2 输入信号的相位。  

    振幅解调取决于您在 PGA970 中配置的 LPF 和 BPF。

    可以使用 M0 软件来计算相位。  

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maggie、

    谢谢你。

    我认为 demod1 是 VA 值、demod2 是 Vb 值。 我理解 demod1 是“s1/s2"的“的结果、但我想知道如何计算 VA-Vb/Va+Vb 比例值? 哪个寄存器?

    BR、  

    Ozge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozge:  

    我很抱歉,我 在上一封信中误会了。 DEMOD1 并不是 S1 除以 S2 的值。 数据表中的:“DEMOD1 和 DEMOD2 的输出分别是 S1 和 S2 增益级输入信号的振幅和相位值。 数字解调部分介绍了振幅和相位解调算法。“

    如果要从 S1 和 S2 计算比例式值、则必须编写固件才能执行此操作。 PGA970 没有用于报告您要读取的比例式值的特定寄存器。  

    谢谢、

    Maggie