工具/软件:
我从 demod1 和 demod2 读取的值与 S1P S1N、S2P S2N 之间进入 IC 的电压不同。 如何根据从 demod1 和 demod2 读取的值找到电压的振幅?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ozge:
我很抱歉,我 在上一封信中误会了。 DEMOD1 并不是 S1 除以 S2 的值。 数据表中的:“DEMOD1 和 DEMOD2 的输出分别是 S1 和 S2 增益级输入信号的振幅和相位值。 数字解调部分介绍了振幅和相位解调算法。“
如果要从 S1 和 S2 计算比例式值、则必须编写固件才能执行此操作。 PGA970 没有用于报告您要读取的比例式值的特定寄存器。
谢谢、
Maggie