This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:从传感器估算器加载配置文件的错误

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1525537/iwr1843boost-loading-errors-for-configuration-files-from-sensor-estimator

器件型号:IWR1843BOOST

工具/软件:

你(们)好  

当前使用 IWR1843Boost、我尝试加载从传感器估算器生成的配置文件、以加载到毫米波演示可视化工具中

下图是我在传感估算器中所做的配置

当我使用上述配置生成文件、并将文件上传到演示可视化工具时、收到以下错误、会多次获得相同的配置文件、如何解决此问题?

 、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    看起来您有多个线程关于这个问题。 请让我们知道接下来是哪一个。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    循序渐进的进展和观察结果

    步骤 1: 我使用传感估算器工具生成了一个配置文件。
    步骤 2: 刷写器件并将其切换至功能模式后、我打开毫米波演示可视化工具并上传配置文件。
    第 3 步: 上传配置时、我在演示可视化工具中遇到了一系列错误。

    第一个图像 作为器件和使用的 MATLAB 演示可视化工具版本的参考。
    第二和第三幅图像 展示了感应估算器生成的配置文件的详细信息。
    第四、第五和第六张图像 显示演示可视化工具中发生的特定错误。

    在相同的配置文件中遇到了所有这些错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    能否在文本编辑器中提供配置文件的屏幕截图?  看起来应该注释的一些内容没有被注释掉、因此不清楚这是用户更改还是传感估算器生成的文件引起的?

    此致、

    Santosh