请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC3020-Q1 主题:HDC3020 中讨论的其他器件
工具/软件:
团队、
客户环境 25°C、5%RH。 然后、它们将加热器全功率启用 5 分钟 温度变为 50°C。 然后、有时 ALERT 会被置为有效、状态寄存器显示“RH Low ALERT“。 而“RH low threshold“为 0。
我 在 HDC3020 用户指南中看到了以下句子。 这是我的情况吗? 加热器是否关闭? 是否预期警报已生效? 但在加热器关闭后、为什么仍会置位 ALERT?
'当%RH 读数达到(或接近)0%、随后可以关闭加热器、以让器件冷却下来。'