This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020-Q1:启用加热器时发出警报

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1526634/hdc3020-q1-alert-when-heater-enabled

器件型号:HDC3020-Q1
主题:HDC3020 中讨论的其他器件

工具/软件:

团队、

客户环境 25°C、5%RH。 然后、它们将加热器全功率启用 5 分钟 温度变为 50°C。 然后、有时 ALERT 会被置为有效、状态寄存器显示“RH Low ALERT“。 而“RH low threshold“为 0。

我 在 HDC3020 用户指南中看到了以下句子。 这是我的情况吗?  加热器是否关闭?  是否预期警报已生效? 但在加热器关闭后、为什么仍会置位 ALERT?

'当%RH 读数达到(或接近)0%、随后可以关闭加热器、以让器件冷却下来。'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    用于标记或清除的警报阈值是否已修改? 加热器关闭后的环境 RH 是多少、仍为 5%? 默认清除警报下限阈值为 22% RH、因此在发出软复位、硬复位完成或阈值更改为更低之前、不会清除警报。

    此致

    -亚历克斯·汤普森