This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好:
最近、我尝试配置 OPT3101 传入的数据 去混叠模式 电缆长度。 但是、我遇到了一个 LED 引脚上的输出信号非常弱的问题、只能大约检测到 10 厘米 、远低于预期的性能。
我已经根据官方配置了所有寄存器 TI 去混叠模式文档 、也指社区解决方案、例如 此解决方案 (https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1345290/opt3101-dealias-mode) 。 不幸的是、这些建议都没有解决这个问题。
因为好奇,我尝试了 禁用序列发生器模式 这样设备就不会自动切换频率。 这时我开始获得正常的信号输出。 然而、这种方法显然很明显 不在去混叠模式下运行 所以这不是一个真正的解决方案。
现在我想知道:
任何建议或见解都将非常感谢!
提前感谢!
您好、Li、
确保您使用的是 8.57MHz 频率 (dealias_frequency = 0)
NCR_CONFIG = 0
以下文章详细介绍了如何正确计算时序寄存器值:
(+)【常见问题解答】OPT3101:去混叠操作 — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛
此外、请确保使用 来自两个频率的测量数据来计算串扰缩放系数。