This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3101:使用去混叠模式时几乎没有信号输出。

Guru**** 2582965 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1514446/opt3101-got-barely-no-signal-output-while-using-dealias-mode

Thread 中讨论的其他器件:OPT3101

大家好:

最近、我尝试配置 OPT3101 传入的数据 去混叠模式 电缆长度。 但是、我遇到了一个 LED 引脚上的输出信号非常弱的问题、只能大约检测到 10 厘米 、远低于预期的性能。

我已经根据官方配置了所有寄存器 TI 去混叠模式文档 、也指社区解决方案、例如 此解决方案 (https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1345290/opt3101-dealias-mode) 。 不幸的是、这些建议都没有解决这个问题。

因为好奇,我尝试了 禁用序列发生器模式 这样设备就不会自动切换频率。 这时我开始获得正常的信号输出。 然而、这种方法显然很明显 不在去混叠模式下运行 所以这不是一个真正的解决方案。

现在我想知道:

  • 是否有办法在去混叠模式下在频率之间手动切换而不依赖于序列发生器?
  • 或者、我是否可以将序列发生器配置为在频率阶跃之间更慢地切换?
  • 是否存在与成功启用去混叠模式相关的任何其他已知问题或配置提示?

任何建议或见解都将非常感谢!

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了获得更多的信息,在正式文件的猜测之后,卡利布的过程刚刚好。 启动序列发生器模式后出现了所有错误。 我在 TI 中文网站上发现一篇未获解答的帖子、该帖子支持 BBS (e2echina.ti.com/.../opt3101-sdk-opt3101-sdk)、但问题类似。 这似乎是一个漫长的最后的问题,它真的很困惑我为什么找不到解决方案..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:  

    我们的 OPT3101 应用工程师目前不在办公室。 对延迟响应表示歉意。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍在等待答案... 我注意到当我停止从 DEALIAS_BIN 寄存器进行读取时、问题消失了。 我认为这意味着去混叠模式出现了问题。 进行跳跃以进行响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、  

    你说“ LED 针脚上的输出极弱“  ——你是如何确定的?   您是意味着电流低于预期、还是只是意味着 LED 提供的照度比预期弱?

    您是在定制电路板或我们的某个 TI EVM 板上进行此测试吗?

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我无法访问定制电路板、因此我仅在自己设计的电路板上测试了功能。 我对正常模式和去混叠模式之间的 LED 振幅输出进行了简单的比较、发现使用去混叠模式时几乎没有输出。

    进一步的测试显示、该问题是由于读取DEALIAS_BIN登记册而引起的。 由于未知原因、访问该寄存器会导致系统出现意外行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、  

    确保您使用的是 8.57MHz 频率 (dealias_frequency = 0)

     NCR_CONFIG = 0  

    以下文章详细介绍了如何正确计算时序寄存器值:

    (+)【常见问题解答】OPT3101:去混叠操作 — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛

    此外、请确保使用 来自两个频率的测量数据来计算串扰缩放系数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已按照您的建议进行配置。 我完成了系数、设置了寄存器、但效果不好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、李:

    感谢您的信息。 请提供您的序列发生器代码、寄存器设置、布局以及您用于发射极和二极管的器件型号

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Li:  

    等待序列发生器代码。 由于时间已经过了、请将此标记为“已关闭“-如果需要进一步的帮助、请告知我们

    此致、

    Alex