This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3101:使用外部基准时钟进行频率校准

Guru**** 2582975 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1518933/opt3101-frequency-calibration-with-external-reference-clock

器件型号:OPT3101

工具/软件:

您好、

我正在尝试在我的校准脚本中实施外部频率校准(根据 OPT3101 距离传感器系统校准 (sbau310))。

定制硬件。

OPT 运行良好、没有外部频率校准、并尝试提高精度。

修整频率按预期工作、但设置 EN_AUTO_FREQ_COUNT =1 会抵消我测得的相位 (_H = 5、_L = 7)、校准无效。

我的外部时钟以 32789+- 0.140Hz 运行

REF_COUNT_LIMIT=19518

SYS_CLK_DIVIDER = 10

在另一个注意事项中、设置各种频率校准寄存器需要什么顺序? 是否有设置 START_FREQ_CALIB = 0 所需的时序、或者我是否应该将其保持在高电平?

感谢您的帮助。

此致、Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    设置外部频率校准是否需要所有寄存器?

    下面是一个示例初始化序列  

    以下是与此校准相关的所有寄存器

    对于这个问题:在另一个注意事项上、设置各种频率校准寄存器需要什么顺序? 是否有设置 START_FREQ_CALIB = 0 所需的时序、或者我是否应该将其保持在高电平? -参见上面的初始化序列示例。 一个关键项是在启动器件 (TG_EN=1) 之前设置这些设置、如序列所示。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    由于时间已经过了、请将此标记为“已关闭“-如果需要进一步的帮助、请告知我们

    此致、

    Alex