请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2243 主题:IWR1843 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好 TI 雷达团队:
我将 TI 的标准视轴/相位增益校准和内部环回程序应用于单芯片 AWR2243(也测试 IWR1843)模块。
即使完成此校准、视轴处的单个角反射器目标仍然会在基于波束模式的到达角 (DoA) 估算中显示残余的±2–3 度偏置。
Schmid 等人、“对校准误差和互耦合对天线阵列波束模式的影响“、IEEE T-APS、2013 年、根据通道间相位和增益误差 (Δ) 加上互耦合、对这种偏置进行建模、并得出波束模式失真的最坏情况和统计限制。
我想使用 AWR2243 / IWR1843 的真实 Δ_{max}值重复该分析、以便可以计算最坏情况:
- 主波瓣偏移
- 旁瓣电平 (SLL) 上升
要求提供的资料
- 通道间相位失配(Δφ,度)
- RX-RX、TX-TX 和 TX-RX 路径的最大和典型峰峰值。
- 通道间增益不匹配 (Δα、dB)
- 上述规格是仅适用于单芯片板、还是适用于 4 芯片级联配置。
- 参考资料(数据表页面,应用手册,测试报告)
- 如果没有官方数字,任何 保守的设计数字 TI 建议(例如,±5°、±0.5dB) 将)将非常有帮助。
提前感谢您提供任何指导或文档链接!
此致、
Harin Lee