This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432BOOST:关于在 IWRL1432 液位检测应用中禁用 CLI 和输出任务的说明

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1527510/iwrl1432boost-clarification-on-disabling-cli-and-output-tasks-in-iwrl1432-level-sensing-application

器件型号:IWRL1432BOOST
Thread 中讨论的其他器件:IWRL1432

工具/软件:

您好 TI 专家、

我正在使用 IWRL1432 公式 液位检测应用 。 在我的实施中:

  • 我直接通过变量传递所有雷达配置命令radarCmdString

  • 快速评估模式 传感器。

  • 我是 不使用 GUI 应用程序 以可视化或验证输出。

在给定此设置的情况下、我有以下问题:

  1. 由于配置直接通过提供radarCmdString、是否CLI_task()仍需要?
    如果没有、建议的方法是什么 禁用或删除 CLI 任务 干净吗?

  2. 由于我不使用 GUI、因此是否安全 禁用 mmwDemo_TransmitProcessedOutputTask()效果呢?
    或者、除了 GUI 数据输出外、该任务是否用于任何其他内部用途?

请在下面找到所附的参考图像以了解其他上下文信息。

谢谢。此致、
Amara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、如果要通过代码发送配置、您可以完全删除 CLI 任务。 但是、请完成代码流程并了解如何删除任务及其依赖项。 如果您跟踪配置中嵌入的代码如何解析、您将了解如何删除 CLI 任务。

    tlv 任务主要用于通过 UART 将数据输出发送到外部主机或可视化工具。 您可以在 guiMonitor cfg 命令中禁用 tlv 数据包的传输。
    如果它没有使用,那么是的,你也可以删除 tlv 任务。

    此致